Conectores
La importancia de conectadores se puede pasar por alto a veces debido a su función simple con respecto a productos más activos. Sin embargo, estos componentes fundamentales son a menudo una mezcla sofisticada de los materiales que satisfacen los requisitos más terminantes, tales como materiales de la cáscara para los conectadores circulares militares y aeroespaciales o la variedad de galjanoplastias de contacto para la terminación.
Los conectadores electrónicos desempeñan un papel crucial a través de una variedad amplia de industrias, y RS es orgulloso ofrecer los mejores conectadores en el mercado de marcas de fábrica importantes como Amphenol, HARTING, Molex, Phoenix Contact, TE Connectivity, y nuestra propia marca de fábrica RS Pro.
Leído encendido para más información en los varios tipos de conectadores, cómo trabajan, y para qué pueden ser utilizados.
¿Cuáles son conectadores?
Los conectadores permiten dos componentes o dispositivos que se ensamblarán juntos para terminar un circuito eléctrico. Consisten en típicamente dos porciones importantes - el componente masculino conocido como el enchufe que conecta con el componente femenino conocido como el zócalo. Cuando se hace esta conexión, se forma una trayectoria continua que permite que fluya la corriente.
Como componentes esenciales, los conectadores se pueden encontrar en casi cada pedazo de equipo electrónico. Vienen en muchas diversas formas y cubren una amplia gama de aplicaciones, y elegir el derecho dependerá de un número de especificaciones.
Por ejemplo, hay diferencias físicas, tales como el número de contactos, la echada del contacto (la distancia entre los pernos o los terminales en un conectador), y el material usado (por ejemplo el bronce, el cobre, o el latón).
Hay también especificaciones del funcionamiento a considerar, por ejemplo la cantidad de corriente o el voltaje un conectador puede hacer frente a, así como su temperatura de funcionamiento máximo.
¿Cómo los conectadores funcionan?
La función básica de conectadores es terminar un circuito eléctrico ensamblando dos o más dispositivos o componentes. Esto es alcanzada insertando los pernos de la parte masculina en los zócalos de la partición de la hembra. Sin embargo, diversos tipos de conectadores hacen esto de maneras levemente diversas.
Por ejemplo, los conectadores del poste que atan ensamblan los alambres pelados a los postes y los fijan con las abrazaderas o los tornillos, mientras que en un bloque de terminales, varios alambres están conectados con un punto terminal que se encajone en la cubierta. Otros métodos de conexión incluyen el enchufe y el zócalo, el estante y el panel, y la lámina, que son convenientes para diversos usos, dependiendo de los requisitos de funcionamiento específicos.
¿Para qué los conectadores se utilizan?
Los conectadores electrónicos se pueden encontrar en casi cada dispositivo o pedazo de equipo. Por ejemplo los conectadores automotores se utilizan en la fabricación del coche, y asisten a la operación del aire acondicionado, del sistema de los sonidos, de las ventanas, de las linternas, y todo lo demás que requiere una conexión eléctrica.
Ate con alambre los conectadores, mientras tanto, puede ser encontrado en cajas eléctricas (donde están probables los alambres múltiples estar presentes) para prevenir el contacto con otros alambres y el potencial para un cortocircuito peligroso. Éstos se encuentran a menudo en sistemas, la iluminación, y el signage de la seguridad entre muchos otros usos.
Hay también docenas de diversos conectadores de la red, que se utilizan en la producción de computadoras, de computadoras portátiles, de rebajadoras, y de otros dispositivos de las telecomunicaciones.
¿Cuáles son los diversos tipos de conectadores?
En RS, tenemos una amplia gama de los conectadores diseñados para resolver varios requisitos. Usted puede hojear nuestra selección completa abajo, y algunos de nuestros productos incluyen:
- Audio y vídeo connectors para llevar señales audio y video, incluyendo gatos de la energía, los conectadores de XLR, los conectadores de HDMI, los conectadores de RCA y más.
- Automation connectors, que son ampliamente utilizados en una variedad de ajustes industriales, incluyendo centrales eléctricas e instalaciones fabriles. Estos tipos de conectadores son cada vez más adentro demanda pues pueden ayudar a mejorar eficacia y la seguridad así como reduce costes de trabajo.
- Conectores coaxiales/de radiofrecuencia. Conectaban los cables coaxiales. Estos cables y los conectadores asociados transmiten señales de la radiofrecuencia y se encuentran en las televisiones, sistemas de CCTV, y para las conexiones del Internet.
- Ethernet connectors, que se encuentran típicamente en telecomunicaciones y el equipo de datos. Los conectadores RJ45 son el tipo más común de conectador de Ethernet.
- D-sub connectors. Tomando su nombre de su protector D-formado del metal, son de uso general crear conexiones en un tablero de circuito en usos que computan.
¿Por qué elija RS para sus conectadores?
Almacenamos millares de enchufes, de conectadores del alambre, de conectadores de la red y más electrónicos de marcas de fábrica principales, tales como Harting, Amphenol, conectividad de TE, Altech, y contacto de Phoenix. Somos una de las distribuidores más grandes del equipo electrónico en Norteamérica y todos nuestros productos resuelven los estándares muy más altos de la industria.
Usted puede filtrar nuestra colección extensa por el fabricante o por tipo el conectador. O si usted sabe ya qué producto usted necesita, usted puede buscar directamente por nombre o número. Por supuesto, si usted tiene cualquier pregunta sobre nuestros conectadores entonces satisface no vacila en get en touch ni no busca consejo y la dirección adicionales de nuestro expert comprensivo hub.
En orden: 400
En orden: 250
En orden: 5800
En orden: 3450
En orden: 7750
En orden: 4910
En orden: 400
En orden: 250
En orden: 5800
En orden: 3450
En orden: 7750
En orden: 4910