Medidores de panel
Los metros del panel son los instrumentos que exhiben señales análogas o numéricas. Se utilizan para tomar medidas y supervisar la maquinaria industrial del control. Los metros del panel son frecuentes en ajustes industriales y proporcionan la información a través de una gama de usos.
En RS, nosotros centenares de Inventario de los metros del panel que son listos ser enviado el mismo día. Ofrecemos opciones digitales y análogas, así como los accesorios y las exhibiciones del reemplazo, diseñadas todo conduciendo fabricantes incluyendo Carlo Gavazzi, Dwyer Instruments, Lascar Electronics, y RS Pro por RS.
Si usted está buscando la información sobre los usos para un metro digital del panel o usted desea saber más sobre un qué metro análogo del panel puede hacer, lee encendido.
¿Cuáles son metros del panel?
Los metros análogos y digitales del panel son los instrumentos que reciben la información de una señal de entrada. De allí, el metro del panel medirá la información y la exhibirá en forma análoga o digital, dependiendo del tipo del metro.
El propósito del metro del panel es medir los detalles tales como temperatura, presión, velocidad, o corriente. Cómo se exhiben estas medidas depende encendido si es un metro análogo o digital del panel, no obstante ambos tipos realizan en gran parte las mismas funciones.
Los metros modernos tienen capacidades adicionales que vean estos dispositivos el incorporar de alarmar y el transferir de los datos que se capturan a las computadoras y al otro equipo.
Lo más comúnmente posible, los metros del panel se montan dentro de los instrumentos o del equipo. Mientras que se montan dentro del espacio, el panel se debe cortar al tamaño derecho para acomodar el metro del panel. Para permitir capacidad de intercambio entre los metros del panel, la mayoría de los metros se diseñan para caber medidas estándares del estruendo.
¿Cómo los metros del panel funcionan?
Los metros del panel toman una muestra del voltaje o de la corriente y después crean una representación visual del valor se mide que. Para leer una medida del voltaje, esto se exhibe a través de la línea.
Las medidas actuales se toman en serie y la carga utiliza a veces desviaciones o los transformadores corrientes cuando la corriente excede los amperios de 10. Cuando están utilizados en usos tales como éstos, se conocen como protectores del circuito del motor (MCPs).
Aunque su función es con eficacia igual, hay diferencias entre cómo un metro análogo y digital del panel funciona.
- Medidores de panel análogo
Los metros análogos tienen un interfaz que sea específico al uso. Esto significa que pueden exhibir cualquier unidad de medida con la mayoría de las señales de entrada que representen el proceso de uso. Estas señales de entrada son voltaje o corriente en la CA o C.C.
Un metro análogo del panel exhibirá una lectura en una de dos maneras. Habrá una venda tensa con una aguja suspendida entre dos tiras de metal, o un pivote y una joya. El primer se satisface a los ajustes donde hay altos choques, mientras que el segundo panel de control industrial análogo trabaja bien en ambientes donde hay vibraciones más altas.
- Medidores de panel digital
Los metros de Digital funcionan de una manera similar a sus contrapartes análogas, no obstante tienden también digital para escalar la exhibición de una manera que esté concerniente a la señal de entrada. La señal viene de un sensor y la entrada se convierte vía el metro del panel a la forma digital y a o exhibido la pantalla.
Mientras que es común confundir la legibilidad realzada que un metro digital del panel ofrece con mayor exactitud, los metros análogos pueden ser justos como exactos. Pero es verdad que un metro digital del panel del LED puede ser más fácil de leer, especialmente si está utilizado en áreas de la luz corta. Además, los metros digitales pueden exhibir números o una combinación de los números y de las letras - el último ser útiles para las señales complicadas lectura.
Los metros análogos pueden ser preferibles en los casos donde la señal de entrada cambia. Las fluctuaciones son más fáciles supervisar cuando siguen la aguja, mientras que un metro digital puede tomar un cierto tiempo para cogerla para arriba y para hacer difícil de seguir las medidas que se alternan.
¿Para qué los metros del panel se utilizan?
Hay diversas aplicaciones para los metros del panel. Se utilizan en industrial, oficina, y ajustes del laboratorio. Aquí están algunos de sus usos mas comunes:
- Funcionamiento de la corriente del motor
Los ventiladores o las bombas usados en un ajuste industrial que son funcionadas por un motor necesitarán ser supervisados. Un metro del panel se utiliza en este caso para supervisar la corriente del motor. Donde hay desviaciones de las medidas típicas, puede haber una necesidad de comprobar el ventilador o la bomba para saber si hay obstrucciones o ediciones.
- Automóviles
Los metros del panel se utilizan en vehículos. Donde el combustible, la velocidad, y las revoluciones por minuto se exhiben en el tablero de instrumentos, los datos capturaron recorridos a través de su propio metro del panel y serán exhibidos en formato digital o análogo.
- Aeroplanos
Como los vehículos de motor, la altitud y la velocidad de un aeroplano se exhiben vía un metro del panel.
- Supervisión de temperatura del horno
Los hornos industriales se utilizan para una variedad de usos, por ejemplo curando los artículos de goma. Para medir exacto las temperaturas, un metro digital del panel se puede conectar con el sensor de temperatura y las lecturas serán exhibidas en la pantalla.
- Supervisión de la presión
En las industrias donde se requiere la supervisión de la presión, un sensor de la presión se puede utilizar para enviar una señal actual a un metro digital del panel. Si el metro está conectado con un alarmar, cualquier fluctuación inusual puede ser identificada fácilmente cuando se alcanzan los niveles peligrosos pues el alarmar será accionado.
¿Por qué elija RS para los metros del panel?
En RS, nosotros Inventario que una gama completa del panel mide y los accesorios. De los metros análogos a las opciones digitales, hay una selección completa disponible. Usted puede utilizar la función de la búsqueda para enangostar su búsqueda por las características dominantes tales como fabricante y categoría.
Somos una distribuidor autorizada que conduce de los metros del panel en Norteamérica. Almacenamos diversos metros que se diseñen para satisfacer una habitación llena de usos, y reuniones de cada producto los estándares más altos de la industria.
Si usted tiene cualesquiera preguntas, contact us hoy y hacia fuera equipo se placerá ayudar. Usted puede también encontrar consejo y extremidades en nuestro expert hub contento.
Conformidad con RoHS
Exhibición, 85 a 250 VAC, rojo, luz del sol legible, Digital, 1.5 pulg., 0 al degC