Conducto del alambre, alcantarilla y accesorios de la bandeja
Los conductos del alambre son esenciales para la gerencia eficaz del alambre y del cable en espacios industriales y comerciales. Desempeñan un papel simple pero eficaz en mantener altas áreas de trabajo del tráfico eficientes, ordenadas, seguras, y estético satisfacer. Rentable, fácil instalar, y robusto, nuestra gama de las cubiertas del conducto del alambre, alcantarillas, y ofertas de las bandejas todo que usted necesita optimizar su logística del cableado en cualquier ajuste del profesional o del hogar.
Tenemos millares de accesorios del conducto del alambre en Inventario y los alistamos para enviar a usted hoy. Ofreciendo algunos de los nombres confiados en de la industria, incluyendo Hoffman nVent, HellermannTyton, Phoenix Contact, Wiremold y nuestra propia etiqueta RS Pro somos orgullosos ofrecer una de las gamas más grandes de los accesorios de la alcantarilla del alambre y del cable en Norteamérica.
¿Aliste para comenzar su orden? Usted puede utilizar los filtros en la tapa de la página para enangostar su búsqueda por el fabricante, tipo accesorio, material, apresto, y más. Nuestro equipo está en la mano a ayudar si usted necesita cualquier cosa - consigue en tacto con US hoy y nos placeremos proporcionar cualquier ayuda que usted requiera.
¿Cuál es un conducto del alambre?
Los ducts de Wire, el conocer del otherwise como ducts cable, los raceways o los trays, a widely used el form del for housing un run de wires o de cables. Long del de los ducts de Wire, rigid, function del that de los trays del hollow como los cables raceway protective de un for en donde de los areas es not possible o practical a flooring, a behind cable del under del system del the conceal un wall, o en el the ceiling. Como such, found del del they en areas traffic del high del such de los spaces del home del and del work como hallways del and de los doorways, the efficient providing del for del organisation del and del protection wiring como well como creating un safer, un work más tidier o un environment del home.
El cable de los ducts de los some de Although formed como unit del channel del one-piece, consists typical de un duct del wire de las piezas del two. El primer es el apoyo o la grapa que lleva a cabo el cableado y une (atornillado o fijado con un pegamento de alta resistencia) a la superficie el conducto es funcionar adelante. El segundo es la cubierta de alambre de la alcantarilla, que se aplica sobre la tapa del cable (típicamente vía un mecanismo de la encajar a presión-tensión) que la oculta de vista.
¿Cuáles son las ventajas de usar el alambre y el conducto de cable cubre?
Los conductos del alambre son un componente fundamental de la gerencia del cable y se encuentran en los espacios profesionales que funcionan sistemas eléctricos. Simple de The, nature cost-effective del ability easy del the del and del installation del duct de los covers del for cable de los permit a los jobs potentially expensive del concealment de los bypass en favour de un fix equally effective. Usar conductos puede significar a menudo que los cables no necesitan ser funcionar las paredes interiores, debajo del suelo, o a través del techo.
Las ventajas de utilizar las cubiertas y las alcantarillas del cable incluyen:
- Coste y tiempo eficaces: inexpensive al install del and del purchase, offer de los ducts del wire un form effective del but del cheap del you housing de los means del that del wire tener del not al donde conceal de los wires que es not practical o difficult - and expensive - example del por, a flooring del laminate del under o a tiles ceiling del behind.
- Seguro: los conductos de cable proporcionan la cubierta segura para los sistemas del cableado, manteniéndolos ocultados en altas áreas de tráfico y proporcionando así una solución óptima para la prevención del daños a los alambres y la seguridad para los traseúntes.
- Eficiente: la flexibilidad en la configuración de los conductos del alambre (véase los diversos tipos de cubierta de alambre abajo) permite rerouting simple de alambres donde se requiera y la organización total del sistema del cableado. La gama extensa de materiales en oferta los hace convenientes para la operación eficiente en todas las clases de ambientes y de instalaciones.
- Artículo: materials del simple del structure del built de un robust del from, built del de los ducts del wire al benefit del user del and del cost del additional del for del last.
¿Cuáles son los diversos tipos de cubierta de alambre de la alcantarilla?
Los conductos del alambre no deben ser confundidos con los componentes similares de la cubierta del alambre tales como cubierta del túnel de los wireways (que ofrecen la protección creciente contra los contaminantes atmosféricos pero en un coste más alto), de los portadores del cable (un flexible, protector usada en ajustes dinámicos/móviles de la gerencia del cable) y los conductos (sistemas tubulares usados para proteger el cableado de la corriente eléctrica).
, Sin embargo, venga en una variedad de configuraciones, de materiales, y de tamaños. Accesorios del conducto del alambre cabidos típicamente en las categorías siguientes:
- Configuración: los conductos de cable están típicamente disponibles en dos configuraciones: slotless (una bandeja sólida de la cubierta que no ofrece ningunos dedos o ranuras) y ranuró (el conducto ofrece ranuras o los dedos para permitir el desglose y rerouting de alambres).
- Type de Run: utilice los filtros en la tapa de la página para buscar por el “tipo accesorio” y usted verá una variedad de disposiciones para nuestros conductos almacenados del alambre, incluyendo 45- y las curvas de 90 grados, empalme en T, y las disposiciones de la esquina para permitir que los conductos del alambre funcionen seamlessly alrededor de altos espacios del tráfico.
- Materiales: diversos tipos materiales están disponibles para las funciones y las instalaciones distintas, con opciones comunes incluyendo el acero inoxidable y galvanizado, el caucho del nitrile, y una variedad de plásticos del especialista.
¿Cuáles son los usos para las cubiertas del conducto de la cuerda?
Simplicity del wire, cable, them de The de los gives de los ducts del cord del and un range del vast de los uses, fitouts everything covering del office del from al organization wiring del home easy del and del cheap. El found del de los ducts de Wire en such traffic de los spaces del professional del high como needs wiring del the del donde de los hallways del and de los doorways a ser protected mientras que el well como hidden and protected el footfall del high del from.
Como tal, son corrientes a través de un espectro de ambientes industriales, comerciales, y domésticos, y son la opción popular para la organización del cable donde el sistema no puede ser encubierto.
Cómo elegir el conducto derecho del alambre para el trabajo
Con millares de cubiertas y de alcantarillas del cable disponibles en nuestra gama, recomendaríamos el tener de una buena idea de lo que usted está buscando antes de comenzar su orden. Mientras que usted puede utilizar los filtros en la tapa de la página para enangostar su búsqueda, hacerse estas preguntas será provechoso:
- ¿Qué configuración usted requiere? ¿Por ejemplo, usted necesita conductos ranurados, multidireccionales del alambre para tener en cuenta rerouting de alambres o usted necesita simplemente la cubierta recta, slotless para un funcionamiento straight-line de alambres?
- El choice material de What es? durable del installation del your del for del enough del and suitable
- ¿Qué dimensiones del conducto del alambre usted requiere para contener con eficacia su sistema del cable?
¿Por qué elija RS para sus accesorios del conducto del alambre?
Los thousands de With de los accessories del duct del wire en el and de Inventario ready a ser shipped, nosotros proud del al highquality del deliver, components electrical cost-effective al you como uno de los suppliers electrical más biggest de North America. Nuestra gama se construye para resolver las demandas de cada cliente, si usted está ordenando en el bulto para una empresa comercial o está comprando un componente para un arreglo en el país.
Nosotros Aim para emparejar la calidad de nuestros productos con nuestros niveles del servicio de cliente, y si usted tiene cualesquiera preguntas con respecto a nuestra gama o cómo podemos ayudar, satisfacer el contacto US. Head poder del also de You al find poder del you del where del hub del expert del our un wealth de los updates industry practical del and del information.
Kit de canaleta de cables divisor de barrera atornillable, para 8x8, gris, acero suave
Conector de caja de acero con adaptador para caja troncal de cables, 3,88 x 3,88 pulg.