Interruptores del vacío y de presión
Cree las condiciones ideales para su sistema neumático con una presión de alta calidad o limpie el interruptor con la aspiradora. Éstos las partes dominantes de la estructura del control se diseñan para mantener el sistema estable y pueden ayudarle con su fabricación o usos industriales.
Si usted está buscando para un interruptor automatizado conveniente del vacío o usted necesita un nuevo interruptor de presión neumático, completo con la salida neumática, usted encontrará lo que usted necesita aquí en RS. Almacenamos centenares de productos diseñados para satisfacer una gama de sistemas. Éstos son hechos por los fabricantes renombrados y se pueden enviar a usted hoy.
Leído encendido para descubrir más sobre cómo un interruptor del vacío o de presión puede ayudar a controlar flujo en su sistema neumático.
¿Cuáles son interruptores del vacío y de presión?
La presión y el vacío cambia ambos los cambios de la presión del sentido. Sin embargo, se utilizan para diversos usos y tienen funciones distintas. Para seleccionar el interruptor derecho para la tarea, es importante saber la diferencia entre ellos.
Los interruptores de control de presión se utilizan para medir niveles de la presión del líquido en un sistema y son fijados en cierto límite por el operador de sistema. Ofrecen un contacto eléctrico se active que cuando la presión está sobre el límite o cuando se está perdiendo la presión. Esto alerta a operador a la edición, permitiendo que resuelvan el problema.
Así como los interruptores de la presión del líquido, hay los interruptores de presión mecánicos que se utilizan en ciertos ajustes para detectar la fuerza mecánica. Por ejemplo, si la presión se aplica a un punto de contacto, el interruptor reaccionará y tomará una acción resuelta.
Los interruptores del vacío también detectan cambios de la presión, pero éstos se utilizan para regular el flujo del vacío entre dos espacios. Como los interruptores de presión, pueden ser fijados en el límite requerido por el usuario. Si se excede este límite, el interruptor del vacío después abrirá o cerrará la conexión eléctrica. Esto se asegura de que el flujo del vacío esté en el lugar derecho y en los niveles correctos.
¿Cómo ejerza presión sobre y limpie el trabajo de los interruptores con la aspiradora?
Al elegir su interruptor de control de presión, usted necesitará saber si usted necesite una versión sola o del doble-puerto. Éstos trabajan de maneras levemente diversas.
Con una versión del solo-puerto, la presión incorpora el interruptor a través del puerto y alcanza un diafragma. Hay también un resorte del sistema dentro del interruptor diseñado para aplicar cierta fuerza. Si la fuerza de la presión que entra en el diafragma es mayor que la fuerza aplicada por el resorte, se activan los contactos del interruptor. Esto rompe el circuito y deja a usuario saber que ha habido un cambio de la presión.
los interruptores de presión del Doble-puerto funcionan en interruptores similares de un solo-puerto de la manera, pero aquí, la presión puede incorporar el dispositivo de ambos puertos. Esto significa que la presión que viene a través de cada puerto está supervisada. Sin embargo, los niveles de la presión deben ser iguales y si no, alertan al usuario al desequilibrio.
Los interruptores del vacío implican un circuito similar. Sin embargo, en vez de la presión que empuja en el diafragma, tira de la otra dirección, aspirándolo para arriba en un vacío. Una vez más si los niveles están apagados, el circuito estará roto.
¿Dónde se utilizan los interruptores de la presión y del vacío?
Hay varias situaciones donde está necesario un interruptor de presión o el interruptor del vacío. Se encuentran lo más comúnmente posible en ajustes industriales, incluyendo sistemas neumáticos y hydráulicos, así como el proceso, la fabricación y la automatización. Algunos de los usos mas comunes incluyen los sistemas de la HVAC, bombas del pozo de agua, y en compresores del gas.
Otros ajustes donde está necesario un interruptor de presión incluyen en la carlinga de un avión si la presión de la cabina es baja y del piloto necesitan ser alertados, en usos automotores tales como filtros de aire, y los interruptores de presión mecánicos son de uso frecuente en sistemas de la seguridad, tales como pisos o puertas pressure-sensitive.
Donde comprar interruptores del vacío y de presión
Si usted necesita un interruptor eléctrico vacío-funcionado para su sistema neumático o usted está buscando para un interruptor de presión automatizado reemplazo del vacío, elija RS.
Somos una distribuidor autorizada América-basada norte de los interruptores de presión, almacenando fabricantes principales, incluyendo AVENTICS, Honeywell, y los instrumentos de Dwyer. Somos orgullosos traerle una gama de los interruptores que resuelven los estándares más altos de la industria del funcionamiento.
Si usted tiene cualquier pregunta, nuestro equipo es listo y que espera ofrecer consejo e inclina. Get en touch hoy. Usted puede también encontrar consejo en nuestro expert hub contento.
En orden: 250
Interruptor de presión, 4psi ajustable, 1/8-27NPT, terminal de N.O. 2, 1A@120VAC, 8A@12VDC
Interruptor de presión, 15 PSI, 15, 8, 4A (resistente), 1, 0.5A (inductivo), serie de 5000
En orden: 24
En orden: 50
En orden: 250
En orden: 24
En orden: 50